请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC811S-Q1 您好的团队:
近端短路测试失败、如何解决
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
此测试的描述非常模糊。 我知道您正在电缆上的不同位置创建一个短接、并期望 DUT 检测并报告错误。 但是、本文档并未说明您是如何执行此操作的。
我以前从未见过这个"Interoperability Tests v1.02"程序。 它是一个专有程序、它到底在做什么? 您是否正在读取 PHY 上的任何寄存器以查找错误? 您是否使用 PHY 的 TDR 功能?
请告诉我。
谢谢、
David