This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:近端短路测试失败、

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131474/dp83tc811s-q1-near-end-short-circuit-test-fail

器件型号:DP83TC811S-Q1

您好的团队:

近端短路测试失败、如何解决

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不熟悉您所指的测试和程序。 请说明您使用的过程并发送设置图片。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:á lez

    客户提供的信息是一个带有小字体的 PDF。 你可以给我电子邮件吗? 我将向您发送一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请在此处共享文件。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    此测试的描述非常模糊。 我知道您正在电缆上的不同位置创建一个短接、并期望 DUT 检测并报告错误。  但是、本文档并未说明您是如何执行此操作的。  

    我以前从未见过这个"Interoperability Tests v1.02"程序。 它是一个专有程序、它到底在做什么? 您是否正在读取 PHY 上的任何寄存器以查找错误? 您是否使用 PHY 的 TDR 功能?

    请告诉我。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维:

       客户刚确认问题是由电脑上部的错误引起的。 问题已经解决。

       谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很高兴听到这个消息。 我将关闭此案例。

    谢谢、

    David