This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:上游 PCIe 光学收发器的输入引脚上不包含共模 Rx 检测功能

Guru**** 2973910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132804/ds160pt801-upstream-pcie-optical-transceiver-does-not-include-common-mode-rx-detect-on-its-input-pins

器件型号:DS160PT801

当连接到接收器(输入)引脚上没有共模 Rx 检测电路的光学 PCIe 收发器时、是否将 RX_DET_BYP 引脚设置为 L3禁用 Tx 引脚检测上游和下游端口上远端 Rx 输入的尝试? 光学收发器处于上游方向。 我想澄清一点、只要 RX_DET_BYP 引脚设置为 L3、当共模 Rx 检测电路不在远端时、重定时器将尝试训练链路。 请告诉我、这是否是处理连接到另一个输入引脚上不包含共模 Rx 检测电路的器件的正确方法。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    重定时器的 Tx 引脚上存在 Rx 检测电路、它从 TX 线路发送脉冲以检测远端 Rx 上的50欧姆端接。  PCIe 器件的 Rx 输入引脚上不需要特殊电路。

    绕过重定时器的检测电路将绕过50欧姆端接要求、无论端接值如何  、都将开始传输;但是、我认为光学收发器输入端接应该仍然正确地端接50欧姆、以避免信号完整性问题、例如反射。

    此致、

    Nicholaus