This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:能否将941输入分为两个具有不同新速率的视频流

Guru**** 2911350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132974/ds90ub941as-q1-can-i-split-941-input-into-two-video-stream-with-different-fresh-rate

器件型号:DS90UB941AS-Q1

您好、专家、

我们的客户希望使用以下结构。 但对于这两个视频、他们计划使用不同的刷新率。 例如、蓝色显示屏为30Hz、绿色显示屏为60Hz。 所有这些视频均符合 SerDes 规范。 有可能吗? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    不幸的是,这是不可能的。 这是因为当941AS 分割超级帧时、它分割成两个大小相同的图像、 每个图像的像素时钟频率恰好为1/2。  

    像素时钟频率由总像素* fps 计算得出。 由于它们具有相同的总像素、因此它们也具有相同的 fps (刷新率)。

    尊敬的、

    William