This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:电路原理图检查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130734/tusb212-schematic-check

器件型号:TUSB212

你(们)好

1.您能帮您检查下面的 TUSB212原理图以及任何需要调整的地方

TUSB212应靠近连接器还是靠近 PCB 上的芯片?

e2e.ti.com/.../USB2-Redriver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    R2167和 R2168是否被执行? 如果是、请确保您正在查看 Rdc 和 REQ 的值、与 Rdc 一样、对于上拉或下拉情形、您最多只应连接一个电阻器、 对于 REQ、R2168的值与针对任何交流升压电平推荐的 REQ 的任何值不匹配。

    至于放置、转接驱动器在连接器处的工作效果最佳、当信号从连接器传出时、信号强度最高。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    随附了更新后的原理图。

    1.如果不使用 I2C、是否需要启用或禁用? 如果 I2C 不使用浮点、它是否仍然是电流电路?

    2. PIN9当前不能上拉/下拉。

    3. eq 当前不在文件中。

    4.关于 USB2转接驱动器在 PCB 上的位置,我不太确定您说了什么。 您是要将其靠近 USB2连接器吗? 但是、如果将其放置在连接器侧、则其长度将超过我们的 SI (12英寸)指定的长度。 或者、我是否需要将其放置在接近12英寸的位置?

    e2e.ti.com/.../tusb212.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果不使用 I2C、引脚3/4不应保持高电平、它们可以悬空。 只要 I2C 未打开、就不应发生任何变化。

    2 、这将导致直流升压电平2、这似乎是预期值。

    3. EQ 引脚是被下拉至接地还是保持悬空? 如果下拉至接地、则交流升压电平将为0。

    4、是的、我的意思是靠近 USB2连接器。 通常、离连接器越近、信号越好。 如果需要、您可以将其放置在建议的12英寸范围内并尽可能靠近连接器的位置、然后查看其是否在此处工作。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan