This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD64:SN65HVD62与 SN65HVD63与 SN65HVD64

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62, SN65HVD63, SN65HVD64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133681/sn65hvd64-sn65hvd62-vs-sn65hvd63-vs-sn65hvd64

器件型号:SN65HVD64
主题中讨论的其他器件:SN65HVD62SN65HVD63

大家好、

我想知道 SN65HVD62、SN65HVD63和 SN65HVD64之间的差异。  我的客户 有一个符合 FAA 飞行要求的设计、它使用62、并且由于可用性、我想在它的位置使用64。  器件是否完全相同?  检查后、似乎没有 差异 、TI 网站(功能和引脚)也建议使用该方法。 63的唯一差异具有更宽的温度范围。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    唯一的差异是温度范围、否则这些是相同的器件。

    此致、

    Eric Hackett