This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:符合 RS485标准的共模电压容差

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133520/sn65hvd1781-common-mode-voltage-tolerance-as-per-rs485-standard

器件型号:SN65HVD1781

 我们将 SN65HVD1781QDRQ1用于 RS485驱动器。 我们观察到、一旦出现 GPD (接地电位差约为1V)、通信就会失真、并且我们会看到 CRC 故障。

根据数据表、它应至少允许7V 电压。

我们已  在从器件中实现了 SN65HVD1781QDRQ1。

R1 = R2 = 10欧姆。  

如果我们将上拉电阻器添加到 A 并将下拉电阻器拉至 B、则不会出现此问题

任何人都可以帮助。

此致、

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在示波器迹线上显示失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的大部分是移位、但没有太多的失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能同时显示接收器的差分总线输入电压和 R 输出、这是错误的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    如果您可以共享输入差分信号+ R 引脚(与 Clemens 同样要求的数据)、这将非常有帮助。  

    我 怀疑这个问题可能与共模范围或 GPD 无关、这是基于似乎可以解决上拉/下拉问题的解决方案。 我认为这可能是由于未达到差分阈值(可能是由于噪声)、而偏置电阻器正在缓解此问题。

    如果您可以分享、那将会很好。 此外、如果您还有一个 GPD 示波器截图、这也会很有帮助(因为接地平面噪声可能会导致检测问题)。

    最棒的

    Parker Dodson