This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:器件的功耗

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133593/tca9538-power-consumption-of-the-device

器件型号:TCA9538

您好,

我想知道如何计算器件的功耗?

此致、

Damodar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

    (对于这样一个缓慢的 I/O 扩展器、只有电阻负载很重要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、在某些部分中、ICC 被称为15uA、在其他部分中、ICC 被称为200mA。

    因此、我一直在 chose.because 上选择哪一个、基于这个、我想设计电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.5节中的值是一个电气特性。 它描述了 TCA9538自身使用的电流大小。

    第6.3节中的值是建议的工作条件。 它描述了允许您灌入输出引脚的负载电流大小。