This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:有关 TUSB8020B-Q1下行端口的问题

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133522/tusb8020b-q1-question-about-tusb8020b-q1-downstream-ports

器件型号:TUSB8020B-Q1

尊敬的 TI E2E 专家:

我们希望将 TUSB8020B-Q1用作双端口 USB3.0集线器、并将上行端口连接到汽车 IVI ECU、但终端客户现在有一个新要求、他们希望将笔记本电脑连接到下行端口、 然后、TUSB8020B-Q1可以将笔记本电脑的角色切换为从属设备、以便 IVI ECU 可以将照片或其他数据发送到笔记本电脑(听起来像是 Carplay 程序来将 iPhone 切换到主模式)、那么 TUSB8020B-Q1是否具有这样的功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8020B-Q1下行端口不支持主机到器件角色交换。

    谢谢

    David