This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:DS160PR421RUAR

Guru**** 2812635 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132434/ds160pr421-ds160pr421ruar

器件型号:DS160PR421

我无法使用以下配置检查输出、这是什么可能性。

1) SEL = 0

2) 2) RX_DET = 0

3) 3) PD = 0

4) MODE = 0

5)增益= 1K

6) EQ0 = 1K

7) 7) EQ1 = 1K

在 RXA 捕获数据、但没有连接到另一个 DS160PR421的输出数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您能否澄清列出的值?  "0"表示"L0"、"1K"表示 L0。   

    级别设置
    kΩ- 1 μ F 至 GND
    kΩ- 13k Ω 至 GND
    kΩ- 59m Ω 至 GND
    L3 - F (浮动)

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) SEL = 1K 至 GND 为默认值并由外部控制器驱动。

    2) 2) RX_DET = 1K 至 GND

    3) 3) PD = 1K 至 GND

    4) MODE = 1K 至 GND

    5) 5)增益= 1K 至 GND

    6) EQ0 = 1K 至 GND

    7) 7) EQ1 = 1K 至 GND

    是的、1K 是 L0、用于电平设置中的增益均衡。

    谢谢

    弗朗西斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    1) SEL = 低电平-默认情况下由外部控制器选择并驱动的端口 A。

    2) 2) RX_DET = L0 - Rx DETECT FORCE 被启用

    3) 3) PD =低电平=加电、所有通道均正常运行

    4) MODE = L0 -引脚模式

    5) 5)增益= L0 --4.2dB 直流增益

    6) EQ0 = L0 -~0dB

    7) 7) EQ1 = L0 -~0dB

    我建议将增益引脚从 L0更改为 L3 (悬空)、以便直流增益为0dB。  其次、我可以想象的唯一会导致无输出的情况是 SEL 引脚实际上被外部控制器驱动为高电平。  您能否确认 SEL 引脚实际为0V?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、SEL 为0V。
    让我在 EQ0和 EQ1都悬空的情况下将增益设置为 L3。

    -Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EQ0和 EQ1 = L0

    增益= L3悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您能澄清 一下吗?   您说"数据是在 RXA 捕获的、但没有连接到另一个 DS160PR421的输出数据。"

    是 第一个多路复用器还是第二个不输出数据的多路复用器?   它们是否具有相同的配置?

    也许您可以分享您的原理图?  如果您希望保密、我将向您发送一封私人邮件。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    它是第一个没有输出的多路复用器。

    对于有源多路复用器(而非 PCIe)、两者都采用相同的配置。

    请发送一条私人消息、我会分享原理图

    谢谢

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅私人消息。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    一位同事和我查看了您的原理图、没有发现任何问题、但我们想到的一点是在上电时对引脚模式值进行采样。  那么、SEL 引脚在 多路复用器加电序列期间是否稳定为0V?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    SEL 由 I2C 扩展器 PCAL6524驱动、该扩展器在上电期间将所有 IO 配置为输入、直到 SW 开始驱动它、因此在上电序列期间、SEL 通过下拉电阻器降低;但是、SEL 在上电序列期间影响设置的模式是什么?

    谢谢

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我通过在转接驱动器之间添加交流耦合来解决这个问题。

    请在数据表中记下该值。

    谢谢

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    非常有趣、感谢您提供的信息。  我会让相关人员知道。

     

    此致、

    Nicholaus