This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:额定电容电压

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133480/max3243e-rated-capacitor-voltadge

器件型号:MAX3243E

您好!

我的客户在 Vcc=3.3V 的新设计中使用 MAX3243E。
C1、C2、C3和 C4分别需要多大的额定电容器电压、如数据表第12页的图6所示?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电荷泵使输入电压加倍、因此其额定电压应为10V 或更高。

    使用陶瓷电容器时、应考虑直流偏置降额。 (这意味着实际上不使用最小的封装。)