This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII 接口电气规格

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133746/dp83867is-sgmii-interface-electrical-specifications

器件型号:DP83867IS

各位专家:

我需要您对我们客户的以下问题的专业知识。

这与 串行 GMII 规范相关

SGMII 规范考虑了时钟与数据一起发送、并指定了时钟的设置/保持时间。
但是、在我的情况下、我没有时钟输出。 我在4线 SGMII 接口模式下操作 DP83867Phy SGMII 接口[时钟和数据恢复在 MAC 和 PHY 中执行、因此时钟不需要额外的差分对。] 那么、在这种情况下、表5接收器交流规格(设置/保持时序要求)是否不适用于我?

2. TI 是否为不使用单独时钟的四线 SGMII 接口提供了任何眼罩规格(包括最小眼宽)? [这在 SGMII 规范中不存在]

3、SGMII 规范表3、接收器直流规范:+/-50mV 的 Vidth 规范是否与 Vp-Vn >=+/-50mV 相同?


背景:
客户之前要求提供 DP83867IS 器件 SGMII RX 接口差分摆幅电压和共模电压规格。
这就是我给出 串行 GMII 规范的原因。 以上只是其他查询。

请保持安全。


此致、

乔塞尔