This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:关断模式下的 RX 端接阻抗

Guru**** 2893630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133478/tusb522p-rx-termination-impedance-in-shutdown-mode

器件型号:TUSB522P

你好。

当 EN_RXD 被驱动为低电平时、RX 端接阻抗的值是多少?

此致、

海亚托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayato-San

    当 EN_RXD 被驱动为低电平时、RX 端接将处于高阻态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢 您的回答。

    Hi-Z 状态是否为数据表中所述的 Z (RX-HIGE-IMP-DC-POS)?

    此外、如果 TUSB522设置为高阻态、是否可以防止连接到 TUSB522的另一方检测到 TUSB522?
    (因为 U0模式下的阻抗与 Hi-Z 状态下的阻抗非常不同。)

    此致、

    海亚托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayato-San

    Hi-Z 状态是否为数据表中所述的 Z (RX-HIGE-IMP-DC-POS)?

    是的、它是相同的高阻态。

    此外、如果 TUSB522设置为高阻态、是否可以防止连接到 TUSB522的另一方检测到 TUSB522?
    (因为 U0模式下的阻抗与 Hi-Z 状态下的阻抗非常不同。)

    其他器件将不会检测 TUSB522P RX 端接、因为它处于关断模式且 RX 端接处于高阻态。

    谢谢

    David