This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:没有根复合体 REFCLK 可用

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133689/ds160pt801-no-root-complex-refclk-available

器件型号:DS160PT801

看起来、数据表的最新版本描述了 DS160PT801必须使用与根复合体相同的 REFCLK。 是这样吗? 我希望该器件与未通过 REFCLK 的光学 PCIe 接口配合使用。 如果根复合体的 REFCLK 不可用、请确认不应使用此器件。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、具有与根复合体共享的 REFCLK 是已通过此器件验证的内容、这是数据表中的一项要求。

    此致、

    Nicholaus