This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:I2C 数据设置时间50uS?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134003/tusb422-i2c-data-setup-time-50us

器件型号:TUSB422

你(们)好。

我对 TUSB422的 I2C 数据设置时间非常困惑。

据说 Tsu;dat 的最短时间是50美元。

但是、当 I2C 时钟频率为100kHz 时、周期为10uS。 这意味着50us 是5个周期。 这毫无意义。  

请仔细检查这是否是数据表的拼写错误?

BRS、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规格要求50ns。 这是一个拼写错误。