This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:推荐的 DPST 开关。

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, MAX3232E, TMUX6119, MAX3243E, TMUX6234, TMUX6236, TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133486/max3243e-recommended-dpst-switches

器件型号:MAX3243E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157MAX3232ETMUX6119TMUX6234TMUX6236TMUX6219

大家好、

我的客户正在寻找 RS232 SPDT 开关。
您能否建议采用2输入/1输出配置的器件?



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是切换逻辑电平信号还是总线信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划从外部输入逻辑信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持您的逻辑电压的开关。 下面是搜索;您可能需要 SN74LVC1G3157。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、Clemens。

    SN74LVC1G3157是一个0 ~ 5V 的单电源。
    但是 、MAX3232E 可以提供正负输入和输出。
    我认为 SN74LVC1G157是不可接受的。
    这是怎么回事?



    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是切换逻辑电平信号还是总线信号? 开关将连接到收发器的哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉, 我弄错了。
    它们需要切换所有总线信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有效的 RS-232信号电平高达±15V。如果您有合适的电源轨、诸如 TMUX6119之类的开关可以处理此问题。

    许多 RS-232发送器的实际输出电压较低。 您使用的是什么 IC? 您需要切换多少个通道? 您提供了哪些电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果要切换 MAX3243E 上的所有总线开关、则需要8个通道用于 MAX3232E 的多路复用器、您需要4个通道。  RS-232在需要具有+/-15V 电源的中压多路复用器的线路上最高可达+/-15V - TMUX6119是一种可能的选择、但您需要多个 IC。 MAX3243E 通常仅输出+/-5.4V -但我认为由于范围的原因、TMUX6xxx 或 TMUX7xxx 系列仍然是查找工作开关的最佳选择。 但是、我将在回复中标记多路复用器团队、看看他们是否有另一个可能想要突出显示的选项。  通常、由于可能的 电压范围较大、许多开关与 RS-xxx 标准的集成不太好-有一些解决方法 、但它们并不总是最实用的、因为它们通常需要的电压电源超出收发器本身所需的电压。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    对于 具有+/-15V 功能的2:1开关、您可以查看我们 支持高达+/-18V 电压的 TMUX62XX 系列。 建议使用 TMUX6219 (2:1x1通道)、TMUX6236 (2:1x2通道)或 TMUX6234 (2:1x4通道)。

    如果您有其他要求、请告诉我、我也可以帮助您推荐其他器件。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、Parker、Clemens

    非常感谢您的帮助!!
    我明白了。

    我会向 我的客户推荐 TMUX62XX 系列。

    此致。
    Kengo。