This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC-EVM:TOSA 和 ROSA 建议?

Guru**** 2513565 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC-EVM, ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050459/onet1130ec-evm-tosa-and-rosa-suggestion

器件型号:ONET1130EC-EVM
Thread 中讨论的其他器件: ONET1130EC

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

光学模块必须单独购买才能与卡配合使用。 您是否有我可以联系的有关 TOSA 和 ROSA 模块的人员?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    请参阅 ONET1130EC-EVM 用户指南中的指示符 P3和 P4。 这些由第三方提供-请注意表2项目37和38。 以下是本文档的链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu245/snlu245.pdf?ts=1635990454898&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FONET1130EC-EVM

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我无法访问该公司的网页 DNI、我认为该公司的网站已被删除、这就是为什么 ı 向您询问任何符合 XMD 的 ROSA 和 TOSA 模块的替代方案、  

    国际数据网络。 www.dni-llc.com 未使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前可能 无法使用这些 ROSA 和 TOSA。 这些器件用于评估 ONET1130EC 光学眼图和接收器。 您可以使用任何其他10GbE ROSA 和 TOSA。 您可能需要微调无源组件以优化眼图和接收器眼罩。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为 TOSA 和 ROSA 模块寻址吗? 我发现与 XMD 兼容的地方只有一个: ezconn.de/.../products

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subasi、

    这些 ROSA 和 TOSA 可以正常工作。 请注意、您可能需要优化 RCLs 以优化光学眼图张开度。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser、您好、您能说 PHY IC 替代产品与  ONET1130EC 的 SERDES 接口兼容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常使用具有10Gbps 接口的 FPGA。 请与您的 FPGA 供应商联系。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser 再次

    在 Onet 1130EVM 数据表中、它显示"通过50 Ω 匹配阻抗电缆将差分数据输入信号源连接到 SMA 连接器 TXINP/TXINN。 将数据速率设置为9.8Gbps 至11.7Gbps 之间。 设置100mVp-p 差分和1000mVp-p 差分之间的振幅。"  

    在测试 频率低于9.8Gbps 的卡时有什么问题? 例如、低于1Gbps?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、  

    在 Onet 1130ec 数据表的引脚功能表中、可以看到

    数字  名称     类型

    TXOUT–    12      CML 输出  

    TXOUT+    13.      CML 输出

    TXIN+       4.        模拟输入

    TXIN–       5.        模拟输入  

     TXIN+、TXIN-是数据路径,它不兼容 CML?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 在9.8Gbps 以下时、CDR 无法锁定。

    2)。 TXIN+/-必须为交流耦合。 通常、CML 以电源为基准、可以是直流耦合。 对于 ONET1130EC、我们必须进行交流耦合。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以禁用 CDR 并仅用于测试目的?

    我有250MHz 的电位波形发生器,现在想查看调制器输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 是的、您可以绕过 CDR。 有关详细信息、请注意数据表位 TX_CDRBP。

    2)。 250MHz 相当于500Mbps。 请注意数据表、其中 CDR 旁路的最小数据速率为1Gbps。 此外、诸如 PRBS10的常规数据模式通常用于 ONET1130EC 应用。

    此致、Nasser