This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:能否在 VDDA2P5和 VDDA1P1之前为 VDDIO 加电

Guru**** 2412110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056626/dp83869hm-can-vddio-be-powered-up-in-advance-of-vdda2p5-and-vdda1p1

器件型号:DP83869HM

在数据表中、图115显示了参数 T2、这是从 VDDA2P5和 VDDA1P1到 VDDIO 的时间。

在表101 T2中、说明最大值为50ms、但根本没有指定最小值、这意味着没有最小值?

VDDIO 是否可以在 VDDA2P5和 VDDA1P1之前加电?

这会导致 T2为负值、根据表101、这似乎是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。 请参阅以下建议的顺序。

    对于双电源配置、建议将所有电源一起供电。 如果无法实现、则需要使用以下电源排序。

    图115. 两个电源序列图

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    对于双电源配置、建议将所有电源一起供电。 如果无法实现、则需要使用以下电源排序。 请 参阅数据表中的下图。

    图115. 两个电源序列图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您重申数据表声明。

    数据表101 T2说明了50ms 的最大值、但完全未指定最小值、这意味着没有最小值。

     数据表图115上显示的 T2是否为负数?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Adam、

    感谢你的答复。

    VDDIO 时序是相对于 VDDA2P5和 VDDA1P1的开始进行测量的。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    上面快照(数据表图115)上显示的 T2是否为负数? 注:表中没有显示 T2的最小值。  

    此致、  

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢你的答复。

    VDDIO 可以与其他电源一起出现、也可以在其他电源之后出现。  

    您能否提供有关您正在查看的用例的更多详细信息?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算提供 VDDIO=3V3 -我正在尝试最大程度地减少单独 电源轨的数量并简化电源轨的上电序列。

    我正在尝试了解 VDDIO=3V3是否可以在 VDDA2P5和 VDDA1P1之前出现。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam  

    我正在尝试了解 VDDIO=3V3是否可以在 VDDA2P5和 VDDA1P1之前出现。

    您是否有一些测量数值? 延迟是在我们几个月内吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam  

    您是否有一些输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、  

    我们热衷于 在 VDDA2P5和 VDDA1P1之前20ms 为 VDDIO=3V3加电。

    感谢您的观看。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam  

    感谢您提供时间安排。 让我检查一下可行性并进行更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    祝 您新年快乐。  我希望您有一个好假期。

    在您考虑的电源架构中、1P1是否在2P5之前可用。

     此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    新年快乐! 目前将打算在 完全相同的上升时间内启用1P1和2P5。

    是否    允许 VDDIO=3V3在1P1之前20ms、然后在2P5之后加电序列?  

    此致

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢你的答复。

     是否    允许 VDDIO=3V3在1P1之前20ms、然后在2P5之后加电序列?  

    这 将是 优先顺序、而不是1P1和2P5组合在一起。

    您是否能够按上述顺序对电源进行排序。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    那么、VDDIO=3V3可以/允许在 1P1和2P5聚集之前的20ms 出现?

    此致、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢你的答复。

    设计中希望确保1.1不是最后一个电源、因此我正在与您进行检查。

    让我向设计团队确认该序列、然后再返回给您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    等待您的到来。

    下面是我从设计中收到的输入

    因此、VDDIO=3V3可以/允许在 1P1和2P5前20ms 出现。

    建议1.1V 在2.5V 之前斜升。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果未解决、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。  

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、  

    以上答案提供 了我需要的所有信息。

    非常感谢。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    谢谢你。 如果您没有其他问题、请单击已解决按钮。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    我将关闭该线程、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa