This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于 SGMII 模式和强制100M MDI 模式的 DP83869以太网自举

Guru**** 2415790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056705/dp83869hm-dp83869-ethernet-strapping-for-sgmii-mode-and-forced-100m-mdi-mode

器件型号:DP83869HM

您能否查看并确认我的线路在 SGMII 模式和强制100M MDI 模式下是否正确绑定?    无镜像和默认 PHY 地址。  还有其他有关硬捆扎的问题吗?  我非常希望为软件人员提供100M 模式铜缆和默认地址。  

引脚33、34拉低

引脚22拉低;引脚35、36拉高

  

针脚45、47拉高;针脚38、46拉低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael T Schneider

    感谢您的查询。

    FIRS 2设置看起来不错。

    是否有任何原因迫使铜质接口达到100M?

    此致、

    Sreenenvasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人谈论使用光纤连接,可能会取消这些连接,因为在某些时候可能会使用光纤连接。  我假设绑带在未使用时保持断开状态、因为它们都 已具有内部弱 P/DS?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael T Schneider

    谢谢。 应该可以。 是的、这些绑带确实有一周的下拉时间。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael T Schneider

    您还有其他问题吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael T Schneider

    我正在关闭该主题、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael T Schneider

    祝您在2022年新年快乐。

    我正在关闭该主题、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa