This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:有关 SN65DPHY440SSRHRR 的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051940/sn65dphy440ss-question-about-sn65dphy440ssrhrr

器件型号:SN65DPHY440SS

您好:

我的客户发现 d0231辅助屏幕 ESD 问题的分析与 MIPI 重定时器 IC-sn65dphy440ss 有关、需要 TI 支持、

在此阶段、我们采用了硬控制方案、稍后需要验证软控制方案、我的客户希望 TI 发布参考代码、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440将在引脚搭接模式下工作、并且还将在 I2C 模式下使用默认的 I2C 寄存器值工作。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

    软件模式意味着它不需要 CPU 配置、并且在连接到 I2C,时可以使用、正确的是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用外部上拉/下拉电阻器配置 DPHY440、无需 GPU 来配置 DPHY440。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我的客户 实际上使用外部上拉/下拉电阻器,配置了 DPHY440、但 存在 ESD 问题。 您能不能给出一些建议来检查这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白 DPHY440的上拉/下拉配置如何与 ESD 问题相关、您能详细说明吗? 他们的设计中是否有 ESD 保护?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    使用 sn65dphy440ss 后、当 ESD 空气为6kV 时、屏幕将黑屏。 去除 sn65dphy440ss 后、ESD 空气8kV 正常

    客户已采取接地措施、但效果不是很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否在 DPHY440输出端添加了 ESD 保护?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.在 ESD 测试失败中引入环境物理接地措施;

    2.将电源引脚和寄存器配置引脚添加到 ESD 器件测试故障中;

    修改外部电阻配置寄存器以增强 TX,并添加上述措施以测试失败;

    4、MIPI 和 ESD 器件尚未经过测试、但通常不建议添加。 TVS 的容量值将影响 HS 信号和眼图。

    刚才、我的客户端说 I2C 默认配置(加上物理接地+ TVS)验证失败。 请支持分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD 保护是一种系统级设计、不仅限于 DPHY440。 他们如何将电路板连接到环境物理接地? 他们能否分享自己的原理图和布局?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请检查,谢谢

    e2e.ti.com/.../D0231_5F00_SUB_5F00_LCD_5F00_SCH_5F00_V1.0A_5F00_20210727_5F00_1058.sche2e.ti.com/.../D0231_5F00_SUB_5F00_LCD_5F00_PCB_5F00_V1_5F00_0A_5F00_20210726_2D00_1940_2D00_ref_2D00_s.pcbe2e.ti.com/.../D0231-ESD_C5883A67AA63BD655F00_20211026.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440看起来是一种嵌入式设计、在进行空气 ESD 测试时、它们是否完成了整个测试?  

    它们在哪里应用空气 ESD 测试?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的客户认为这不是由测试环境引起的。  在同一环境中,跳过 MIPI sndphy440时,ESD 测试正常。 因此、请帮助检查导致 此问题的其他因素。

    现在、我的客户的项目测试 ESD 故障(接触和空气)、验证结果表明它与 sn65dphy440相关;

    ESD 器件和物理接地测量值被添加到外围设备中、验证仍然失败、但移除此 IC 后、验证 ESD 通过;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD 器件和物理接地措施被添加到外围设备中、它们能分享它们所做的工作吗? 我的期望 是、在适当的 ESD 保护到位后、ESD 将放电至接地、然后不会影响 DPHY440的运行。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    之前的原理图 PCB 和接地测量值已发送给您。 请检查一下。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../4621.D0231-ESD_C5883A67AA63BD655F00_20211026.doc

    e2e.ti.com/.../6558.D0231_5F00_SUB_5F00_LCD_5F00_PCB_5F00_V1_5F00_0A_5F00_20210726_2D00_1940_2D00_ref_2D00_s.pcb

    e2e.ti.com/.../3527.D0231_5F00_SUB_5F00_LCD_5F00_SCH_5F00_V1.0A_5F00_20210727_5F00_1058.sch

    现在验证结果如下:

    1.在 ESD 测试失败中引入环境物理接地措施;

    2.将电源引脚和寄存器配置引脚添加到 ESD 器件测试故障中;

    修改外部电阻配置寄存器以增强 TX,并添加上述措施以测试、失败;

    4. MIPI 和 ESD 器件尚未经过测试、移除 sn65phy IC、通过验证

    5.根据您的 FAE 回复,使用 I2C 默认寄存器来验证失败;

    6.尝试使用外部电容器复位后,不会显示该图,可以 显示使用原始外部 GPIO 端口控制进行复位;

    请帮助您分析并回复上述信息、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440不是 ESD 保护问题、因此看起来有 ESD 能量不是通过环境物理接地测量耗散的、会耦合到 DPHY440中并导致屏幕黑屏。 我不希望将 DPHY440置于引脚搭接或 I2C 模式会解决此问题。

    为了通过 ESD 测试、他们必须改进其环境物理接地测量或使用外部 ESD 保护器件、但这不在 DPHY440设计范围内。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在使用 I2C 读取 sn65dphy440 IC 寄存器值。 ESD 前后的变化如下:

    发现0x0D 寄存器的值发生了变化、其他寄存器的值保持不变。 您能 帮您分析吗?谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x0D 报告 在通道0接口上检测到争用。 同样、他们需要改进系统 ESD 设计、以确保 DPHY440能够正常工作。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    静电问题已得到改善。 现在、在 sn65phy 之后、MIPI 眼图中测试了6个故障项。 请帮助分析和支持、

    随附的是眼图测试报告、请检查。

    e2e.ti.com/.../D0231_2D00_MIPI-_3C77FE5608FF_retimer-IC_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障的一部分是 验证 DUT 数据通道 HS 发送器的50MHz 至450MHz (VCMTX (LF))之间的交流共模信号电平变化是否低于允许的最大限制。 但 DPHY440中没有实际控制交流共模信号电平的控制。 您能否验证它们是否具有足够的散热焊盘焊料覆盖范围?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:您好

    1、sn65phy 的散热焊盘可以很好地吃锡并进入主位置、如下图所示;

    2.至于重定时器 IC 不控制交流共模电平的机制,如何增加机制,以及是否可以通过修改重定时器的默认寄存器值来改变它,

    现在、寄存器的默认值显示在下图中。 请帮助分析并提供适当的方法或修改建议;

    3、您能否根据上次提供的原理图和 PCB 布局进行仿真以查看仿真情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x0E 位[5:4]控制 HS TX 电压 TX 摆幅电平

    00–180mV
    01–200mV  
    1x–220mV  

    位[1:0]控制 HS TX 预加重

    00–1.5dB
    01–0dB  
    1x–2.5dB  

    测试失败的是 50MHz 至450MHz 之间的交流共模信号电平变化、 这不能由 DPHY440控制。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:您好

    TI 是否有 DPHY440的演示板 EA 报告? DPHY440本身是否能够满足规格要求?
    什么可能影响导致故障的因素(VCMTX (LF)),如 DPHY440的电源/接地噪声?
    我的客户使用 EMC 共模楔块检查每个对的设计、是否有任何特性需要注意共模楔块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未对 DPHY440进行 MIPI 合规性测试、因此我们没有相应的合规性报告。

    但是、他们是否看到当前实施中存在任何功能问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:您好

    您是否意味着前端 MIPI CLK 的速率至少应达到450M? 它是否不能由低于450M 的 snd65phy 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY 可支持最低100MHz 和最高750MHz。  

    我的问题是

    1.他们是否看到功能故障或仅仅是合规性故障?

    2.对于合规性故障、测试失败的是 DPHY440不控制的交流共模电压。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:您好

    从当前现象来看、功能正常、图像可以正常显示、无异常;

    对于第二点合规性失效、如何纠正或纠正的方向是什么? 您能给我一些建议吗?

    此外、请询问您是否可以通过电子邮件进行通信。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我接受您的友谊请求、我们可以使用私人信息进行沟通。

    他们使用什么设备进行测试? 它们是否具有用于 MIPI 合规性测试的端接板设置?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:您好

    我们的测试设备是" Keysight MSOS804A 混合信号示波器"(8GHz 20GSA/s 10位 ADC

    一致性测试应用: D9020DPHC MIPI D-PHY 测试版本3.73.1.0

    CTS 版本:V1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它们是否还连接了如下所示的有源终端板?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:您好

    我的客户 没有测试板样片。 我们在测试点通过飞线(短卷线)对其进行了测试

    我的客户的其他项目 也以这种方式进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:您好

    项目简介:桌面收银机双屏显示,CPU 是 MediaTek mt8365 (i350)。 由于主屏幕占用平台 MIPI 接口、辅助屏幕显示的实现方案是 CPU DPI (RGB 8位双边缘)到 DSI MIPI (转换 IC 使用位于主板侧的 Longtium lt9211_U5)。 但是、由于结构 ID 的限制、主板远离辅助屏幕接口(大约300mm)、因此将 ti sn65d440physs 添加到子屏幕面板以增强 RX EQ、调整 HS 数据/CLK 的风险和下降时序、 以便调整 MIPI 效应并提高传输距离。

    备注:1电缆采用双绞线(170mm)、FPC 和 PCB 均具有100 Ω±10%的阻抗匹配:

    由于 ESD 问题以前已经解决、现在采用了 I2C 模式。

    遇到的问题:测试信号完整性 MIPI 眼图失败。 请在以下报告中帮助解释常见故障项目并提供修改建议。 相应的测试报告和规格将载于附件。 请检查。

    我们的测试仪器使用 Keysight msos804a 混合信号示波器"(8 GHz 20gsa / s 10位 ADC)、d9020dphc MIPI d-phy 测试(版本:3.73.1.0)、CTS 版本:v1.0、继续 CLK

    1)1.3。 11{ HS 数据 TX 20%-80%上升时间(TR)},1.3. 12{HS 数据 TX 80%- 20%下降时间(TF)}报告错误失败。 我能否修改 ti-sn65dpy 的0x0B 寄存器来改进它? 请参阅测试报告以提供寄存器修改值。

    2)1.4。 9{50-450MHz (VCMTX (LF))之间的 HS 时钟 TX 共电平变化},1.4。 4{HS 时钟 TX 差分电压(VOD0脉冲)},1.4。 4{HS 时钟 TX 差分电压(VOD1脉冲)},1.4。 5{HS 时钟 TX 差分电压不匹配(脉冲)}报告错误失败。 通过修改 ti-sn65phy 的0x0E 寄存器可以改进这四个方面吗? 请参阅测试报告并提供寄存器修改值。

    3)1.4。 11{HS 时钟 TX 20%-80%上升时间(TR)},1.4。 12{HS 时钟 TX 80%- 20%下降时间(TF)}报告错误失败。 我能否修改 ti-sn65dpy 的0x0a 寄存器来改进它? 请参阅测试报告并提供寄存器修改值。

    4)1.5。 4{数据到时钟偏移(tsk模 块(TX))(最大值、最小值)、1.5.4{数据到时钟偏移(tsk模 块(TX))(平均值)}。 这两者反映了什么? 如果在调整 HS 数据/CLK 的速率后有任何改进、请参阅测试报告并提供修改建议。

    请关注上述问题并及时提供反馈。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../5633.LT9211_5F00_Datasheet_5F00_R2.5.pdf

    e2e.ti.com/.../MIPI-D_2D00_PHY-Device-1_5F00_Report_5F00_2021_2D00_12_2D00_16_5F00_1126_6F8FF64EEE4F3965B1824F5C2B00BF7E5F670553DC94947B_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您执行测试并从未终止 LP 状态切换到终止 HS 状态时、您需要确保正确设置终止。 我之前的回答中的问题是、在运行合规性测试时、您是否正确设置了有源端接板? 您可以参考端接板的此链接 、https://www.iol.unh.edu/solutions/test-tools/mipi

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的客户端 按照示波器 mipi 协议上的连接说明连接探针和信号。
    通道1:TDP0
    通道3:TDN0
    通道2
    CLKP
    通道4
    CLKN
    关于您提到的 mipi DPHY 测试装置,我们
    没有它。 我的客户使用一根短的搪瓷线直接焊接到测试点(如上一封电子邮件中的图片所示)。 以前的项目也以这种方式进行测试。

     12月20日也有一项请求。 我希望大家能作出回应,提出一些意见。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MIPI、它们需要在  LP 和 HS 模式的开/ 100 Ω 接收器终端之间切换。 他们如何通过电流测量方法实现这一点?  

    对于12/20上发送的问题、他们需要确保测试设置正确、否则结果无效。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下图显示了左侧 XC (使用 DPHY440)提供的测量失败项目与右侧公司的其他 EA PASS 项目之间的比较。 XC 的波形图显然已变形 Pls 检查它、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     您的问题正在由相应的工程师审查。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个项目是否也使用 DPHY440?

     我之所以要求进行测试设置、是因为输出时钟振幅与 DPHY440的预期值不匹配、如下所示。

    谢谢

    David