This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:当参考时钟使用晶体振荡器时、XI 输入需要哪种信号电平?

Guru**** 2850350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057368/dp83822if-what-kind-of-signal-level-is-required-for-xi-input-when-crystal-oscillator-is-used-for-reference-clock

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83867EDP83822I

各位专家:

DP83822的数据表未指定在使用外部振荡器时 XI 时钟输入的输入电平/阈值要求、刚才提到了"CMOS 电平振荡器"。  

我的问题是、该输入电平/阈值电压与其 VDDIO 或 AVD 电压相关吗? 当器件由1.8V VDDIO 和 AVD 供电时、XI 引脚能否接受3.3V 晶体振荡器输出?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您的查询。

    振荡器输入位于 VDDIO 域中。 振荡器的振幅需要跟随提供给 PHY 的 VDDIO 电压。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的快速回复。 这很有帮助。

    然而、您知道很难找到1.8V 晶体振荡器、这一要求将增加系统成本和复杂的设计。 我正在考虑是否可以使用3.3V XO 驱动 XI 输入? 我注意到"其他输入"的"绝对最大额定值"中的最大额定电压为3.8V。 我知道这个额定值不是建议的运行条件、而它意味着输入引脚的额定电压与 VDDIO 无关。 如果这意味着它还可以与3.3V XO 配合使用?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢你的答复。

    客户可以考虑的一个选择是使用电容分压器。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的建议。 但是、我担心电容分压器存在一些风险:  

    电容通常具有较大的容差、通常为+/-20%、这意味着分压电平的容差将为+/-40%!

    2.我不确定振荡器是否允许大电容负载。 电容负载将导致极慢的上升/下降沿、通常情况下、高速数字器件不允许缓慢上升/下降输入信号。

    3.大电容负载会将输出频率拉低,正如我所知。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您的参与。

    这是我们为 DP83867E 推荐的产品、我也提出了类似的建议。

    请查看 DP83867E 数据表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Screenivasa:

    谢谢你。 DP83867E 确实不同。 它专门指定了针对-0.3V 至2.1V 范围内 XI 输入的绝对最大额定值。 也许这就是数据表给出此类建议的原因。 而 DP83822的最大额定值为-0.3V 至3.8V。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohn、  

    了解。 我曾表示 DP83867E 是可能的解决方案。  

    让我检查输入是否大于电源。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa:

    非常感谢您的帮助!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    请注意、当我有一些输入时、我将更新您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    我查看了下表中的 IO 范围、看起来输入与 IO 电压一致。

    7.3建议运行条件

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    表"7.3建议运行条件"指定了 VDDIO、AVD 和 CT 的电源电压范围、而不是 I/O 引脚信号电压范围。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢你的答复。  

    请参阅以下各节。

    7.3建议运行条件

    7.5电气特性

    让 MW 与团队一起检查 IOS 的额定电压是否高于电源电压范围、并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的解释。

    是的、7.5电气特性中有 VIH/VIL 规格、但它仅指定 VIH/VIL 的最小/最大阈值、意味着 VIH 必须>1.3V、VIL 必须< 0.5V 以确保正确运行、但它不指定允许的最大 VIH。 我认为、根据该规格、我们无法确定 XI 是否可以接受3.3V CMOS 输入信号。  

    作为参考、对于典型的逻辑器件、如果其输入信号不允许超过电源轨、则输入引脚的绝对最大额定电压通常为 VDD+0.3V。 对于其他一些器件、例如 LVC 系列逻辑器件、其输入引脚的绝对最大额定值电压与 VDD 无关、而是绝对电压、例如6.5V、在这种情况下、器件在由3.3V 电源供电时可接受5V 逻辑输入。 我猜 DP83822也会出现相同的情况。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您的参与。

     有关 DP83826、请参阅以下内容

    我相信 DP83822i 也是如此。

    我们似乎以相同的方式为所有器件规定了电气特性。 我查看了 DP83867和 DP83826

      

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    我没有来自我的方面的任何其他输入、如果我有任何其他输入、我将向您更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢你的等待。

    下面是对我前面提到的内容的确认  

    XI 引脚上有双二极管 ESD、因此 VDDIO 和输入信号电平应该相同。  因此、在1.8V VDDIO 的情况下、我们不能有3.3V 晶体振荡 器输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    您还有其他想法或问题吗 ?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    您还有其他想法或问题吗 ?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    我正在关闭该主题、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa