This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:总线耦合器 EtherCAT 配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057514/dp83826e-bus-coupler-ethercat-configuration

器件型号:DP83826E

大家好、

我们将 DP83826E (新版本)与 EtherCAT 总线耦合器配合使用(因此无法读取/写入寄存器)。

下面的一个文档介绍了如何为 EtherCAT 进行配置。

https://www.ti.com/lit/an/snla344a/snla344a.pdf?ts=1637929397502&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83826E%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dpartmatches

但它仅介绍了如何在基本模式下使用 DP83826E。 我们曾想过 EtherCAT ET1100需要增强模式?

请给出建议。

谢谢、此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、  

    感谢您的查询。

    请参阅以下内容  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019573/dp83826i-dp83826i-basic-enhanced-mode-for-ethercat

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    仍然不清楚如何将 DP83826与 ET1100配置为用作 EtherCAT 总线耦合器(以太网到 EBUS)。

    在这个用例中、不能对寄存器进行写入并且只能通过自举引脚进行配置。

    新发布的 DP83826还有 Strap1 (EtherCAT)、数据表中尚未对此进行说明。

    设置自举1时、其他自举引脚是否具有不同的功能? 数据表将非常有用。

    修订后的数据表是否可用、或者您能否至少分享草稿?

    此致、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、  

    我们还没有在线更新的数据表。

    请通过电子邮件与我联系、以继续。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、  

    感谢您 通过电子邮件联系我们。  

    请通过单击"已解决"按钮关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、  

    我通过电子邮件提供了我的输入。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、  

    我通过电子邮件提供了我的输入。

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、  

    很高兴听到这个问题已经解决。

    请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa