This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:PSpice 仿真模型

Guru**** 2886740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052710/sn65mlvd206-pspice-simulation-model

器件型号:SN65MLVD206

我需要对使用 SN65MLVD206D 的电路进行仿真。 但我没有找到任何 PSPICE 或 LTSpice 模型/部件。 PSpice 器件更可取、因为我已经在 PSPICE 中使用几乎所有其他器件/组件构建了电路。 如果无法使用 PSPICE 器件/模型、则 LTSpice 器件也可以正常工作 (尽管在这种情况下、我必须在 LTSPICE 中查找其他器件、这可能也很有挑战性)。  我们非常感谢您在这方面提供的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们仅为该器件提供 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、但您的网站中用于此器件的可用 IBIS 模型似乎已损坏。 每当我尝试从 PSPICE 模型编辑器加载它时、我都会收到一条错误消息。 如果可能、请检查 并帮助我解决此问题。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够按预期将 IBIS 模型加载到 ADS 中。 您可以共享屏幕截图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我尝试的是 PSPICE 模型编辑器、而不是 ADS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法检查该特定的仿真器。 IBIS 模型旨在与 ADS 和 HyperLynx 等仿真器配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 ADS 比较陌生。 如果可能 、请向我推荐有关如何在 ADS 原理图中添加 IBIS 模型的任何网站或教程。 我曾尝试过、但无法找到将此 IBIS 模型添加到原理图中的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在左侧的 Parts 窗口中搜索"IBIS Generic Component"。 将 "IBIS 通用组件"放置 在原理图中、并将 IBIS 文件表单文件链接到 组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Malik、您 关于添加 IBIS 模型的说明非常有帮助。 但是、我发现 IBIS_DIO 更适合/更适合与 SN65MLVD206匹配。 但现在、我对 IBIS_DIO 的引脚了解有问题。 我找到了几个、但对它不是很有信心。 如果您能让我了解 IBIS_DIO 和  SN65MLVD206之间的"引脚通信"、那将非常有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     IBIS_DIO 符号仅表示   在设置菜单中选择的 SN65MLVD206的单个差分对(例如引脚6和7)。 与器件相对应的唯一引脚是 IO_NI 和 IO_I 所有其他功能均用于 仿真 。 请参阅下面的示例电路 开始使用 、并查看用于描述 ADS 中符号引脚的链接。

       https://edadocs.software.keysight.com/pages/viewpage.action?pageId=5917432