This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 低温启动问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055734/dp83822i-dp83822i-low-temperature-startup-issue

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: TIDA-00928

大家好、

我的客户正在测试 DP83822I 的低温测试。 DP83822I 配置为 RMII 主模式。 ℃将电路板置于-40 μ s 内几个小时、然后为电路板加电。 结果是某些 DP83822I 电路板可以正常工作、但某些电路板在上电后无法与合作伙伴建立连接。 故障率为10分之3。  对于无法建立链路的故障器件、我们发现它们的引脚1根本没有信号。 但理论上、引脚1在 RMII 主模式下应具有50MHz 时钟输出。 那么、您能不能帮助告知导致此问题的原因?

此外、对于故障器件、我们尝试从 DP83822I 到 MAC 断开 CRS_DV 线路。 然后、所有故障器件都可以在低温启动后建立链路。 那么、为什么 CRS_DV 线在这里有所不同呢? 我们是否可以在 RMII 主模式下将此引脚保持断开? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    感谢您的查询。

    您能否分享原理图以进行审阅?  

    您是否可以要求客户检查设备是否正在重置? 请参阅下面的内容  

    如何配置主控模式。

    如果通过自举配置 RMII 主模式、则将在 RX_D3 (GPIO3)上自动启用50MHz 输出时钟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    感谢您的参与。 我正在查看 输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    根据我的初步审核、我通过电子邮件发送了一些问题。  

    请您跟进并提供您的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    您是否听到客户的反馈?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    很抱歉耽误你的回答。 我们花了几天时间找到了根本原因。 这是因为 MAC 侧 RX_ER 引脚在低温条件下切换其逻辑电平、从而更改 DP83822配置。 我们仍在检查 MAC 侧为什么会切换其逻辑电平、但 至少 我们得出结论、问题与 PHY 无关。

    此致、

    韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    感谢您的回复、很高兴听到进度。

    您是否需要我的支持?

    在原理图审阅期间、我们观察到磁性元件周围的一些端接可以改进。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    我们有一个 TI 设计 TIDA-00928供客户参考。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    我将继续并关闭该主题、因为我没有听到您的声音。

    此致

    Sreenivasa