主题中讨论的其他器件: DP83869
您好,
我将在100 Base FX 模式下使用 DP83869HM 并使用光学收发器 EOLS-1303-2M。 DP83869与 DP83869之间的光纤输出和输入信号电压电平不符合数据表要求。
以下是我观察到的结果:
![]()
尽管通信没有任何问题、但频率和 TD 信号电压电平存在严重偏差。
请指导您检查哪些内容以及如何进一步操作。
FYI,设备已通过寄存器捆绑配置。 也安装了 R86。 随附原理图以供参考 
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我将在100 Base FX 模式下使用 DP83869HM 并使用光学收发器 EOLS-1303-2M。 DP83869与 DP83869之间的光纤输出和输入信号电压电平不符合数据表要求。
以下是我观察到的结果:
![]()
尽管通信没有任何问题、但频率和 TD 信号电压电平存在严重偏差。
请指导您检查哪些内容以及如何进一步操作。
FYI,设备已通过寄存器捆绑配置。 也安装了 R86。 随附原理图以供参考 
谢谢
您好、Sreenivasa、
请在 pdf 中找到随附的原理图。
e2e.ti.com/.../SFP_5F00_DP83869HM-Schematic.pdf
请说明读数不符合数据表的原因。
谢谢、
曼诺伊
您好、Cree、
我们在 SI_P 和 SI_N 之间连接了100欧姆、以匹配端子阻抗、从而实现良好的信号完整性和干净的波形。 这是 TI 自己向我们的一个团队提出的。
这是所需的 FP 模块数据表。
Manoj、您好!
请参阅以下部分。
对于100Mbps 和10Mbps 运行、SGMII 的1.25Gbps 速率过高。 在100Mbps 模式下运行时、PHY 通过复制每个帧字节10次来延长帧、在10Mbps 模式下、PHY 通过复制每个帧字节100次来延长帧。 这种帧延伸发生在 IEEE 802.3 PCS 层之上、因此帧分界符的起始每帧只显示一次。
此致、
Sreenivasa