This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:替代 DP83630?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052162/dp83620-alternative-to-dp83630

器件型号:DP83620
主题中讨论的其他器件: DP83630

各位专家:

你好。

由于库存问题、客户希望  在其现有设计中使用 DP83620而非 DP83630。

他们更关注 GPIO 3和4;这两个引脚连接了另一个 DP83630的 GPIO 3和4。

DP83620指出、这两个引脚为保留引脚、不应连接到任何其他逻辑。 软件应用不使用将利用这些引脚的 IEEE1588功能。

他们的问题是、将一个 DP83620的引脚23和25连接到另一个 DP83620是否涉及任何问题? 此连接是否可能导致问题?

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、  

    你也好。

    感谢您的查询。

    保留的引脚可能具有一些内部功能、最好遵循数据表中关于不连接到任何网络的建议。

    在之前的设计中、它们是否直接连接?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢您的回答。

    根据报告、 根据其当前使用 DP83630的设计、此器件的 GPIO 的3/4 也直接连接到第二个 DP83630的 GPIO 的3/4。

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、  

    感谢你的答复。

    建议的方法是遵循数据表。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢您的支持。

    但是、我们要再次确认 将一个 DP83620的引脚23和25连接到另一个 DP83620是否涉及任何问题? 此连接是否可能导致问题?

    谢谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Archie  

    感谢你的答复。  

    请参阅以下数据表中的建议。

    对于大多数实现方案、这些引脚是保留的、不应连接到任何外部逻辑或网络。  

    我 没有关于内部实现的详细信息。

    任何关于客户是否已测试该器件以及是否有一些观察结果的想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、  

    客户是否执行了一些附加测试?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、  

     这与 Alex 和 Jon Bilbao 讨论的内容类似。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    很抱歉耽误你的回答。

    提出此案的客户是  TTTech AG 的 Sudarsan。 是的、看起来是相同的查询(链接)、但无法确认是否来自同一个人/公司。

    2周前、此案例已关闭、我相信您已经解决了。

    感谢您的大力支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、  

    感谢您的邮件和输入。

    如果您没有其他问题、请单击"已解决 "按钮以关闭。

    此致、

    Sreenivasa