This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:DP83848未建立链路

Guru**** 2383580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055113/dp83848vyb-dp83848-not-getting-link-up

器件型号:DP83848VYB

大家好、

我在使用 esp32的以太网方面遇到问题、因此我设计了一个使用 esp32和 dp83848 phy 进行以太网连接的硬件。 问题是我没有从 phy 获取连接。 我正在运行 esp32 [示例代码](github.com/.../basic) PHY 复位引脚为32。 这是电路板的日志输出、它只是在以太网启动时停止、

V (2958) tcpip\_adapter: check: local, if=2 fn=0x400e24d8

\[0m

V (2958) tcpip\_adapter: call api in lwip: ret=0x0, give sem\[0m

V (2958) tcpip\_adapter: check: remote, if=2 fn=0x400e24d8

\[0m

D (2968) event: running post ETH\_EVENT:0 with handler 0x400d3a84 on loop 0x3ffb4f7c\[0m

\[0;32mI (2978) eth\_example: Ethernet Started\[0m

我检查了 phy 和 esp32之间的通信、听起来不错、当我尝试读取 phy 寄存器和以下的输出时、我使用了[cyclone tcp](www.oryx-embedded.com/.../CycloneTCP) 示例代码来进行此操作。因此、此结论 phy 和 esp32正在进行通信、

>Initializing DP83848...
>
>PHY reg: 00: 0x3100
>
>PHY reg: 01: 0x7849
>
>PHY reg: 02: 0x2000
>
>PHY reg: 03: 0x5C90 (this is phy address)
>
>PHY reg: 04: 0x01E1
>
>PHY reg: 05: 0x0000
>
>PHY reg: 06: 0x0004
>
>PHY reg: 07: 0x2001
>
>PHY reg: 08: 0x0000
>
>PHY reg: 09: 0x0000
>
>PHY reg: 10: 0x0000
>
>PHY reg: 11: 0x0000
>
>PHY reg: 12: 0x0000
>
>PHY reg: 13: 0x0000
>
>PHY reg: 14: 0x0000
>
>PHY reg: 15: 0x0000
>
>PHY reg: 16: 0x0000
>
>PHY reg: 17: 0x0000
>
>PHY reg: 18: 0x0000
>
>PHY reg: 19: 0x0000
>
>PHY reg: 20: 0x0000
>
>PHY reg: 21: 0x0000
>
>PHY reg: 22: 0x0100
>
>PHY reg: 23: 0x0021
>
>PHY reg: 24: 0x0000
>
>PHY reg: 25: 0x8021
>
>PHY reg: 26: 0x0904
>
>PHY reg: 27: 0x0000
>
>PHY reg: 28: 0x0000
>
>PHY reg: 29: 0x6011
>
>PHY reg: 30: 0x003F
>
>PHY reg: 31: 0x0000

现在我必须检查 RJ45插孔和 PHY 之间的情况、实际上我不知道问题是什么、但我确定它在 PHY 和 RJ45插孔之间、  

我尝试直接连接路由器和 PC,也尝试使用不同的 LAN 电缆,但无法正常工作

在论坛中、我查看了 PFBout、它是1.75V、  

下面是架构: https://imgur.com/a/W36Dv9Z

因此、如果需要更多信息、请告诉我、有关这方面的任何帮助将非常感谢。

PCB 布局:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我将把这些信息转交给小组进行讨论,并应在11月24日星期三之前作出答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 PHY 似乎没有 MDI 侧的链路。 PHY 的链路伙伴是什么? 此连接合作伙伴经测试是否正常?

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过大量的调试和故障排除、我们发现当前振荡器批次有故障、我们刚刚组装了一个具有旧版振荡器的电路板、该电路板在库存中已经正常工作。 奇怪的是、到目前为止、我们从未遇到过与振荡器或晶体相关的这种情况。

    感谢您的输入、