This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:DRP 电源输出

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25731, TPS25750, BQ25792, USB-PD-CHG-EVM-01, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052382/tps25750-drp-power-output

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ25731BQ25792USB-PD-CHG-EVM-01TPS54531

当器件在 DRP 中使用并检测到灌电流已连接并将器件配置为拉电流时:

系统在 PPHV 处施加的任何电压是否会施加到 VBUS? 是否还应将其连接到 VBUS_IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marike、

    TPS25750具有一对高压电源开关。  1位于 VBUS 和 PPHV 之间、1位于 VBUS 和 PP5V 之间。  PP5V 开关是一款仅供源开关、用于为5V PDO 供电以及为 TPS25750的内部模拟电路供电。  PPHV 至 VBUS 开关是一个由内部 MCU 控制的双向开关。  BQ25713、BQ25731和 BQ25792是唯一直接支持的为更高电压源提供电源转换的器件。  TPS25750能够控制充电器、从而使 PPHV 电压始终处于正确的电压、电流和方向。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、
    USB-PD-CHG-EVM-01的用户指南指出:"对于拉电流能力、此设计使用 PP5V 电源路径来提供5V 电源和 PPHV 电源
    提供更高电压的路径。"
    这意味着、两个开关都应该是双向的。 但 另一方面、图3-9显示了 OTG 模式下的 BQ25792 5V 拉电流。
    我在几个月前问过这个问题。 也许您可以再次对此进行澄清。  
    我假设 5V 转换器 TPS54531仅在输出电流大于3A 时才需要。 BQ25792高达3A、也可通过 PPHV 用作5V 电源。
    但答案是、5V 电源完全由连接到 PP5V 的降压转换器提供。
    下一个问题是、在哪里可以为低电流和高电流5V 拉电流应用配置不同的电源路径用法。
    此致、
    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    Chuck 目前不在办公室、在本周晚些时候返回时可以为您提供帮助。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿希姆

    很抱歉,这一答复如此拖延。

    TPS25750要求电池在拉电流模式下提供 PP5V 路径、并且能够支持3A 电流。  PPHV 路径未配置为支持5V 拉电流、因为它没有输出电流限制。  PP5V 路径确实支持输出电流限制。