This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何在 TPS25750中配置拉电压?

Guru**** 2604775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052970/tps25750-how-to-configure-the-source-voltage-in-tps25750

器件型号:TPS25750

您好、TI、   

       我们正在使用 PD 控制器、 TPS25750中没有任何配置源电压的选项  

 如果 有任何有关 TPS25750中电源电压配置的技术文档、请 与我们分享以供参考。

谢谢、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    是的、请参阅产品页面 https://www.ti.com/lit/pdf/slvuc05上此处的技术参考手册

    您还可以通过 GUI 调整电压。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我们希望根据不同的条件在运行时更改电压、因此我们将主要不使用 GUI。

    我已经阅读了技术参考手册、在第2.11节中、我发现可以配置灌电压、但我不清楚如何实现?

    请您澄清一下吗?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    协商的电压将取决于连接到电缆另一端的器件及其可支持的电压。 PD 控制器可以存储可支持的不同 PDO、您可以更改这些值。 这是您想要做的吗?  

    如果是、我们有关该器件的专家将于明天回到办公室、并可提供进一步的帮助。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我得到适配器应该兼容、在适配器兼容的情况下、我们希望 PD 控制器更改为所需的值、例如。 默认情况下、适配器具有5V、5A、我们希望输出为12V、5A;在这种情况下、如何将 PD 控制器配置为相同的电压?

    等待专家反馈。

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    您可以在 PD 控制器中同时包含5V 和12V 功能、因此适配器可以根据需要选择12V。

    我可以与另一位工程师再次核实这一点。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我知道了这一点、但我不清楚如何对它进行编程、我已经介绍了技术手册中给出的寄存器结构。

    您能否提供一些示例代码?

    此致、

    Ajit Wadelar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit、

    配置输出电压的最简单方法是使用 Web GUI 中的高级选项卡、并将其设置为具有2个源 PDO、并更改 PDO2以满足您的12V 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我们如何通过软件、即寄存器控制来实现它?

    如 https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05/slvuc05.pdf?ts=1637295748357&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750 2.11中所述

    我们可以配置灌电压、我不清楚如何设置表2.27中提到的电压?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    是的、可以在 GUI 中设置电压、您可以直接从 TPS25750的主产品页面访问该 GUI。

    Chuck 将在本周内外出、并在下周返回后提供额外反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit、

    可以在 Web 配置 GUI 高级选项卡中轻松配置接收器 PDO。

    它可以通过 I2C 接口实现、但这很难实现。