This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:USB 驱动程序未加载- DP83825EVM - MSP430F5529

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055171/dp83825evm-usb-driver-not-loading---dp83825evm---msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:DP83825IDP83825EVM

我使用 Win 7 PC (具有完全管理权限)尝试连接到 DP83825EVM 评估板、以便我可以使用 USB2MDIO GUI 检查和/或更改板载 DP83825I 芯片的寄存器设置。  我按照用户指南执行了所有操作、并从该指南中提供的链接下载了驱动程序和 GUI。  所有安装似乎都没有问题、但连接 USB 时驱动程序不会加载。  PC 看到我通过 USB 插入电路板、它显示在设备管理器中、但带有一个小警告符号、提示 Windows 无法找到该器件的兼容驱动程序。  我尝试重新启动 PC 并从头开始重新安装驱动程序、这次是在 PC 硬盘上的另一个位置、但仍然没有。  我尝试了多个 DP83825EVM 板(我有4个)、它们都是一样的。  所有这些似乎都应该是直接的,所以我被骗了。  有什么想法吗?  

下面是 DP83825EVM 用户指南(SNLU239)的摘录、其中显示了我获取驱动程序和 GUI 软件的链接。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我对改址表示歉意。 以太网将处理此线程、我将联系 GUI 创建者以获取更多输入。 同时、您是否尝试将系统升级或移动到 Windows 10系统?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、

    很遗憾、我没有 Win10计算机可供使用(我可以获得的管理员权限)。  希望这里的人能有一些其他的想法。

    谢谢、

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我觉得 GUI 是在2015年左右开发的、这是 Windows 10开始滚动的时候(如果您还记得、在 Windows 8之前)。 因此、我不相信 GUI 支持 Windows 7、因为在开发时、操作系统当时是8或10、所以它是基于此进行开发的。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我终于能够访问 Win 10 PC。  解决了该问题。  有趣的是、我没有看到它在任何地方写入了驱动程序兼容性。   

    谢谢。