This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:数据表中不含 ESD 信息的 TI 器件

Guru**** 2852590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057037/tl16c2552-ti-parts-without-esd-information-on-datasheet

器件型号:TL16C2552

数据表中没有 ESD 信息的 TI 器件

您好,团队

TI P/N

             ESD_HBM     

               ESD_CDM

 

TL16C2552FNR

TL16C752DPFBR

SN75LVDS386DGGR

SN75LVDS387DGGR

TL16C550CPTR

TL16C554AIFNR

TL16C554IFNR

TLK1501IRCPR

TLK3132ZEN

TLK4015IZPV

TLK6002ZEU

请提供他们的 ESD 信息。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    很抱歉耽误您的时间、我们正在与质量团队联系、以了解我们可以在哪里找到此信息。 对于此列表中的 TLK 和 SN75器件、这些器件由高速团队而不是收发器接口团队提供支持。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    我们仍在研究这一点、感谢您的耐心。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    下周之前、我们将收到 UART 器件的响应。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 

    谢谢你

    此致、

    Depeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng、

    在我们质量团队的帮助下、我能够在您的列表中找到 UART 器件的 HBM 和 CDM 等级。

    TL16C550CPTR

     

    类型

    测试名称/条件

    持续时间

    CDM

    ESD - CDM

    500 V

    HBM

    ESD - HBM

    2500 V

    TL16C554AIFNR

     

    类型

    测试名称/条件

    持续时间

    CDM

    ESD - CDM

    1500 V

    HBM

    ESD - HBM

    2000 V

    TL16C554IFNR

     

     

    类型

    测试名称/条件

    持续时间

    CDM

    ESD - CDM

    1500

    HBM

    ESD - HBM

    4000 V

    TL16C2552FNR

     

     

    类型

    测试名称/条件

    持续时间

    CDM

    ESD - CDM

    1000V

    HBM

    ESD - HBM

    3000伏

     

     

     

     

    TL16C752DPFBR

    类型

    测试名称/条件

    持续时间

    CDM

    ESD - CDM

    1500 V

    HBM

    ESD - HBM

    4000 V

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett