This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:热模型

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056505/tca9803-thermal-model

器件型号:TCA9803

大家好、

请提供 TCA9803DGKR 的 PDML 文件(热模型)。

谢谢、此致、

葡萄园 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    我们无法在 E2E 上共享完整模型、但我们可以提供热指标值以满足您的仿真和计算需求。 您感兴趣的是哪些热参数?

    我已请求我们的热建模团队查找此器件的热参数。 在美国假期中、我们很可能在下周获得这些结果。 感谢您的耐心等待。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    葡萄园

    我们的建模团队仍在致力于此工作、一旦我们获得信息、我们就会回到该主题。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    葡萄园

    结果-θ JA 高 K (结至环境) 187.5
    结果 Theta JC、顶部(结至外壳) 75.1.
    Result Theta JB (结至电路板) 108.8.
    结果- psi JT (结至外壳(顶部)) 14.9.
    结果- psi JB (结至外壳(底部)) 107.2

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 您是否可以共享 相同温度的最大允许结温(Tj max)?

    此致、

    葡萄园 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    葡萄园

    允许的最大 Tj 为130C。

    此致、

    Eric Hackett