This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-EP:热阻

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056408/max3232-ep-thermal-resistance

器件型号:MAX3232-EP

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

您能否提供 MAX32MDBREP 的结至外壳热阻和结至电路板热阻?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    我已向我们的建模团队请求此信息、并将在请求完成后返回给您。 这可能需要一段时间、因为美国假期。 请期待我们下周的回复。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    只是我们方面的更新、该信息仍在模拟中。 正如 Eric Schott 所说的、由于感恩节假期、这可能需要到本周结束。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、

    结果-θ JA 高 K (结至环境) 97.8.
    结果 Theta JC、顶部(结至外壳) 43.1.
    Result Theta JB (结至电路板) 49.5.
    结果- psi JT (结至外壳(顶部)) 8.0
    结果- psi JB (结至外壳(底部)) 48.7.

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    psi 与 θ 之间的差异是什么? 仿真应该使用哪个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitheesh、

    Theta 是由 JEDEC 指定的测试板确定的热阻、Ψ 估算实际系统中器件的结温、并使用 JESD51-2a 描述的过程从仿真数据中提取出该数据以获取 θJA Ω。 因此、两者都是相对于 JEDEC 热规范的 、并且都以 C/W 为单位 我通常看到客户使用 θ 参数。

    此致、

    Eric Hackett