您好的团队:
这是在焊盘器件中使用的电路、客户端仅使用来自汽车处理器的单通道 LVDS 作为 DS90UB940N-Q1的输入
解串器的 CSI 输出配有 MIPI 开关、您能帮我检查电路以查看这种连接是否正常吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队:
这是在焊盘器件中使用的电路、客户端仅使用来自汽车处理器的单通道 LVDS 作为 DS90UB940N-Q1的输入
解串器的 CSI 输出配有 MIPI 开关、您能帮我检查电路以查看这种连接是否正常吗? 谢谢!
您好 Richard、
以下是我的评论反馈:
-您似乎在使用同轴电缆时使用单端布线! 请将 C1818替换为~50nF 而不是100nF。
-我看不到 I2C 引脚是如何连接的! 请确保使用2.2KΩ Ω 至4.7KΩ Ω 的上拉至1.8V 或3.3V。
-对于所有 GPIO 引脚、根据 d/s 建议、如果未使用、则连接至一个外部下拉电阻器。
- MODE_SEL1指示 STP 的输入模式,但您正在使用同轴电缆!!
-BISTEN 如果未使用,连接至一个外部下拉电阻器。
- BISTC 如果未使用,连接到一个外部下拉电阻器。
-在所有 VDDxx 引脚上、请确保在每个引脚上直接使用10nF 至100nF 的电容器。
-在 VDDxx 引脚上,请确保根据图39中的 d/s 建议使用 FB。
fb1-FB4:Z=120 Ω@ 100MHz
FB5和 FB6:DCR<0.3 Ω;Z=1k Ω@ 100MHz