This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3223E:热性能信息

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052343/trsf3223e-thermal-information

器件型号:TRSF3223E

大家好、

我们是否有适用于 TRSF3223E 的其他热性能信息? 我们的客户希望申请 TRSF3223EIRGWR (VQFN 封装)的结至外壳和结至电路板热阻抗。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我们不会立即提供这些服务、但我可以努力为您和您的客户建立这些服务的模型。 如果我们能够为您提供此服务、则可能需要长达2-3周的时间、具体取决于当前的工作负载。 我将在这里提供更多信息。

    谢谢、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您对此进行深入研究。 是的、当然可以。 我们将等待热建模结果。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    此内容仍处于待处理状态。 感谢您的耐心等待。 在我最初的时间估计中、我忽略了上周美国假期的原因、这可能会使我们的队列落后。 收到更新后、我仍将继续跟进。

    谢谢、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    不用担心。 我们完全了解并与客户一起管理了时间表。

    我们将等待您的进一步跟进。 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    热模型已准备就绪。 看起来我只是一天的时间太快了。  

     TRSF3223EIRGWR 的热性能信息

    参数 和功能
    RθJA 高 K 31.6. °C/W
    RθJB μ A 11.1. °C/W
    RθJC Ω(顶部) 23.1. °C/W
    ΨJT μ A 0.3. °C/W
    ΨJB μ A 11.1. °C/W
    RθJC Ω(底部) 2.2. °C/W

    感谢您的耐心! 请告诉我是否可以提供任何其他信息。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    非常感谢您的帮助!


    此致、

    Jejomar