This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:能否使用单个 TVS 二极管代替 TPD6S300?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TPD6S300, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057638/tusb1044rnqevm-can-i-use-single-tvs-diode-instead-of-tpd6s300

器件型号:TUSB1044RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1044TPD6S300TPD1E0B04

您好、TI 专家、

我的客户认为 TUSB1044是他们的新产品、我有一个问题。

在 TUSB1044 EVM 原理图中、有一个用于 ESD 保护的 TPD6S300。

但客户无法使用它、因为 PCB 非常小、他们希望在每条线路上使用单个 TVS 二极管。

是否可以像这样设计原理图?

我连接了客户库存很多的 TVS 二极管。

e2e.ti.com/.../ON_2D00_SEMI_5F00_tvs_5F00_smd0201_5F00_0.17pF_5F00_usb3.x_5F00_thunderbolt3.0_5F005F00_ESDL2011_5F00_D_2D00_1504652.pdf

如果可以的话、如果您建议使用 TVS 二极管、我也会很感激。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    客户也可以查看 TPD1E0B04。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    TPD1E0B04数据表中显示、该器件适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3电路保护。

    如果我使用的器件没有 USB Type C 保护功能、该怎么办? 这会是个问题吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我建议使用专门用于 USB-C 的器件、因为它们具有低 IO 电容和插入损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。

    我推荐 TPD1E0B04、他们现在正在检查其他规格。

    我将发布另一个主题以供进一步提问。 再次感谢。

    此致、

    Chase