请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1044RNQEVM 主题中讨论的其他器件:TUSB1044、 TPD6S300、 TPD1E0B04
您好、TI 专家、
我的客户认为 TUSB1044是他们的新产品、我有一个问题。
在 TUSB1044 EVM 原理图中、有一个用于 ESD 保护的 TPD6S300。
但客户无法使用它、因为 PCB 非常小、他们希望在每条线路上使用单个 TVS 二极管。
是否可以像这样设计原理图?
我连接了客户库存很多的 TVS 二极管。
如果可以的话、如果您建议使用 TVS 二极管、我也会很感激。
此致、
Chase