This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:926 EVM 无法在 win10上成功驱动

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055229/ds90ub926qsevb-926-evm-cannot-drive-successfully-on-win10

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我尝试使用925/926 EVM (DS90UB925QSEVB/NOPB 和 DS90UB926QSEVB/NOPB)
但当前的问题是 win10无法成功驱动
仅显示 NCS USB Nano 加感叹号
无法识别主程序
公开版本的 USB 转换 IC 是 Atmel 的90USB128,而不是手册上的 cypress 版本

请参考下图、

我的安装设置是否有问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这些 EVM、您必须安装驱动程序。 请检查 您的 ALP 的"ALP-92x-Driver-Install"文件夹  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents\ALP-92x-Driver-Install

    它提供了详细的驱动程序安装步骤供您遵循。  

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Visy

     我们已选中

    遗憾的是、Win 10 x64没有驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    Nano 驱动器不是 TI 提供的。 它是 Cypress 驱动程序、支持 Win10。  ALP 安装文件夹中提供了下载和安装说明。 您是否能够获得该文档?  请参阅 ALP 安装文件夹

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents\ALP-92x-Driver-Install

    如果您的计算机中找不到此文件夹、请确保除了 ALP 帧工作外、还从 TI.com 安装了最新的 ALP-PROFILE-UPDATE (v10)。 然后、只有您才会看到上述文件夹。 此外、您还将在您的计算机上获得最新的 ALP 配置文件更新。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Visy

    目前、EVM 板上的驱动器 IC 是 Atmel 而非 Cypress

    您能否共享  Atmel 驱动程序并支持 Win10、Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    这是一个通用 Cypress 驱动程序,也适用于 Atmel。 我想 Atmel 使用 Cypress USB 内核来实现这一目标。 这是我们所有客户使用的驱动器。  

    谢谢、

    Vishy