This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:IC 在现场故障-请查看我的原理图

Guru**** 2532960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056931/sn65hvd230-ic-failing-in-field---please-review-my-schematic

器件型号:SN65HVD230

 我们在 BMS 板中使用了 CAN SN65HVD230。 测试在实验中完成、使用 CAN 转 USB 转换器和 PC。 工作正常。

产品目前正在试行生产。 我们看到 CAN IC 出现了很多故障。

请查看我的原理图并建议要做的任何改进。

Pin5=悬空// PIN8=短接至 GND
R219=R220=330k // R262=100E (之后更改为120 Ω。 看到120欧姆的故障)
D73=未使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    您能在此处解释 R219和 R220的用法吗? 典型 CAN 总线不需要这些器件。 此外、当 VREF 引脚处于分裂终端时、该引脚应连接到 CAN 总线终端。 也就是说、CANH 和 CANL 之间的两个60欧姆串联电阻器、VREF 引脚连接在这两个电阻器的中点。  

    此外、您能否提供有关故障性质的更多信息? 如果是 CAN 总线故障、填充 D73可能会有所帮助、但我们需要了解发生了哪种故障特征。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的回复。 请参阅以下我对您的说明的回答

    * R219、R220 - 330K 我们 误组装了它。  已计划将其与 RS485配合使用、RS485具有使用 相同连接器的组装选项。  将会为 CAN 移除它。

    * Vref 现在浮动(未组装 R20、68)。  希望没关系。  

    *在发生故障的器件上、我们看到 VCC 到 GND 短路。 当我们使用万用表进行检查时、其他引脚正常。

    您是否还可以为 D73推荐合适的器件?

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    感谢您对此问题的快速答复。

    • R219和 R220可能是故障原因、但我不确定。 但 CAN 不需要它们、因此需要将它们移除。
    • VREF 悬空良好、器件仍将正常工作。
    • 这种故障在严重的 CAN 总线故障中很常见、因为 CAN 总线在内部上拉至 VCC 并下拉至 GND。 这可能是由外部上拉导致的、但我不确定这是否合理。 发生故障时会发生什么情况? 只需 CAN 通信?

    TI 的另一个团队有一个将于2022年第1季度进行采样的 CAN ESD 二极管。 如果这个时间轴有效、我可以为您提供有关这方面的更多详细信息、否则 PESD1CAN 也是一个选项、尽管它是一个旧得多的二极管。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅我的评论

    *>>发生故障时发生了什么情况? 只需 CAN 通信?

    是的。 仅 CAN 通信 故障。

    *将 删除 R219、R220。

    *将使用  PESD1CAN、目前在下一个电路板修订版中。 您  还可以向我详细介绍与     SN65HVD230兼容的 TI 新型 TV/ESD 器件 。    在 PCB 布局中提供了相应的选项。

    谢谢、此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    感谢您提供的信息、我仍然无法完全确定造成损坏的原因、但当收发器驱动显性脉冲时、可能是总线上的上拉和下拉。 如果您直接通过 e-hackett@ti.com 向我发送电子邮件、我可以为您提供有关 TI 器件的更多信息。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    *将不使用上拉和下拉。

    *还将添加  PESD1CAN。

    关闭此主题。

    非常感谢。

    Anil