This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261周围的分立式组件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056730/tusb9261-discrete-components-around-tusb9261

器件型号:TUSB9261

大家好、

我的客户现在正在使用 TUSB9261设计他们的电路板、我对 TUSB9261周围的一些分立器件有一些疑问。
您能帮助我回答他们的以下问题吗?

关于 TUSB9261实现指南(SLLA315E)中的"2.8 USB VBUS"、它说5V 应除以90.9K 和10k 欧姆寄存器、精度为1%。 他们希望使用91k Ω 电阻器而不是  90.9K 电阻器、但器件是否可以接受?
2.如果他们不打算使用高速引脚、您能告诉我他们是如何处理 USB3.0引脚的吗? 他们计划仅使用 USB2.0线路。

此致、

Takashi On

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要使用1%至5%电阻器、这是可以接受的。   

    2.可以将 UB 3.0引脚完全断开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您对此做出及时响应。 我明白了。

    抱歉、下面是有关原理图设计的另外两个问题。 请帮帮我回答问题。

    不 使用 PWM0、PWM1管脚时、您能告诉我如何处理它吗?

    2.在实施指南“slla315e.pdf”中,GPIO10用作 SATA_EN,GPIO11用作 FAULT#。 我认为行为取决于固件设置、但 TI 网站上的固件是否会自动按上述方式设置寄存器?
    如果不是、请告诉我我们需要在哪个位置修复固件上的代码。

    此致、

    Takashi Onawa   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以保持断开。

    2.是 TI.com 上的 FW 具有上面列出的 GPIO 功能。