This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS20:最低频率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS20, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056315/sn65lvds20-minimum-frequency

器件型号:SN65LVDS20
主题中讨论的其他器件: DS25BR120

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户有一个小问题需要确认、请参阅以下内容:

"器件  SN65LVDS20发送信号的最低频率是多少? 它是否在直流电平下工作(不常发生脉冲)? 我在数据表中看到的图9显示了最小值的图、但它从未说明过值。"

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我将查找此信息、但由于美国本周的假期、将会出现延迟。 您应该在下周初从我那里回来、至少是这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我理解、并且将等待您的更新。 谢谢你。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    这里的应用与直流电平的确切关系是什么。 客户是否希望根据单个输入保持要切换的输出、或者差分输入是否仍然保持?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    如果客户有差分信号、+输入(A)在1ns 内处于高电平、而-输入(B)在1ns 内处于低电平、然后他们反向(A 低电平和 B 高电平)、并在不确定的时间内保持这种状态、例如2秒。 然后重复该周期。 本质上类似于单个间歇脉冲、而不是恒定频率。 该器件的响应是否类似、或者是否不能按需要工作。

    此外、该芯片是否也接受 LVDS 输入?

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

     我希望 SN65LVDS20能够在这种情况下运行。 对于纯 LVDS 缓冲器、我建议使用 DS25BR120。