This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:RL 120欧姆标准

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056905/thvd1452-rl-120-ohm-criteria

器件型号:THVD1452

大家好、

客户参考了我们的 EVM 原理图、他们放置了120欧姆作为 RL 值。

问题是我们是否有 RL 120欧姆标准? 我已经检查了 DS。 其中只有 RL 54欧姆标准。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个并联端接电阻器的容差为10%、可产生54 Ω 的总负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    正如 Clemen 所说、总线端接电阻要求是100-120欧姆电阻器的并联组合。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 和 Clemens、您好!

    获取、感谢您的支持!!

    此致、

    Mike