This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826I

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056166/dp83826i-dp83826i

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83826E

尊敬的专家:
我们尝试在 EtherCAT 应用中使用 DP83826I 而不是 BCM5241。

我们已经阅读了所有数据表和应用手册、最终不清楚如何 使用自举方法在增强模式下配置此收发器。

请帮帮我们。
此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。 您能否提供一些有关您正在查看的消息时间表的信息、

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在设计中、控制器是 Infineon xmc4800作为 EtherCAT 从站。 PHY 是一个 BCM5241。 我们会升级 PHY、因为它已经过时、我们考虑了 DP83826I。
    我们已阅读:

    - DP8382642的数据表、  

    -应用报告 SNLA344A"如何以及为何将 DP83826E 用于 EtherCATRegistered应用"

    - 此论坛中的所有帖子

    因此、最后没有有关搭接方法的清晰信息。 请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    请参阅以下主题、作为讨论选择模式的起点。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019573/dp83826i-dp83826i-basic-enhanced-mode-for-ethercat

    开始项目所需的时间轴是多少?

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kallikuppa Sreenivasa ,  

    我知道 DP82836I 必须处于增强模式才能与 EtherCAT 配合使用。

    在应用报告 SNLA344A (第3.2节)中,有以下表达式: “要使用自举配置为 EtherCATRegistered设置 DP83826,请联系 TI e2e 论坛以获得解决此问题的进一步支持。 ” 我在这里。

    我会尽快开始这个项目。


    Regars、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    感谢您的回复和输入。 了解您的要求。

    我们通常通过私人聊天向客户提出特定问题。 请发送朋友请求以使对话脱机。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    再次感谢您的帮助。

    我已向您发送朋友请求。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    感谢您的备注、并将为您提供必要的帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    由于我们正在通过聊天进行讨论、您能否通过预置"已解决"按钮来关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa