This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:25MHz 时钟

Guru**** 2946920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057601/dp83848k-25mhz-clock

器件型号:DP83848K

客户使用此 IC 设计的产品在引脚27和引脚28之间连接了一个25MHz 晶体振荡器。 现在、客户希望使用 MCU 生成的25MHz 时钟源直接连接到新设计中的引脚28 (x1)。 省略该晶体振荡器是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    感谢您的查询。

    这应该是好的。  

    请参阅下面有关晶体和时序要求的部分。

    7.2.1.2.1

    振荡器如果使用外部时钟源、X1应连接到时钟源、X2应保持悬空。

    表7-1列出了 MII 模式的 CMOS 振荡器规格。 对于 RMII 模式、CMOS 振荡器技术规格在表7-2中列出。 对于 RMII 模式、

    5.6交流时序要求

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    早上好。 检查您是否有其他问题。  

    请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa