This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83TPAPRQ1:器件唤醒时背光显示存在问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056026/sn65dsi83tpaprq1-issues-with-backlit-display-when-device-wakes-up

主题中讨论的其他器件:SN65DSI83

您好!  

我们目前正在将  SN65DSI83TPAPRQ1 (汽车单通道 MIPIRegisteredDSI 转单链路 LVDS 桥64-HTQFP -40至105)器件用于连接到10英寸触摸屏 LCD 的智能平板电脑设备上的 LVDS IC。  

我们在大多数情况下都看到正常显示/工作、但随着我们进入压力测试阶段、我们注意到设备从深度睡眠(LCD 完全睡眠)唤醒时出现背光屏幕的一个突出问题。  

我们最初联系我们的智能模块(SC20)制造商 Quectel、提供建议并重新访问我们的设计以确认正确设置、他们建议我们联系您、因为"convert_init_setup[]所需的参数由 TI 提供、 并且可能需要 TI 的帮助,以便更好地发挥显示效果。”

请您向我们的团队指出正确的方向/为我们分配一名技术支持成员、以便进一步讨论我们必须尝试解决的问题。

最棒的  

Paula Gavuglio

SyncWise、LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paula

    对于深度睡眠、您是否将 DSI83置于 ULPS 中? 如何进入和退出深度睡眠模式?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回答。 我必须依靠我们的工程团队来回答您在上面发布的问题。 我将确保他们发布反馈。  

    请注意、我打开了一个内部案例#CS0773908、并请求专家审查我们的原理图、这些原理图是严格保密的、不能在此论坛上公开共享。 如果您可以访问案例、请查看。 下面提供了我们的团队在我们端的其他详细信息和问题。  

    描述:

    • 此问题看起来像图像消失并变成背光屏幕、这通常发生在器件唤醒或启动期间(在启动和内核的不同阶段)。 这 是一个视频。 设备对任何 captouch 都没有响应、在查看系统日志时、一切工作正常、电容式触控按钮似乎响应。
    • 在查看此事件的日志时、 我们从 SN65DSI83收到错误:CHA_UNC_ECC_ERR (DSI 通道 A 数据包处理器检测到不可纠正的 ECC 错误)。 但是、当发生此错误时、SN65DSI83的 LVDS 引脚将设置为高电平。
    • 请注意、我们的器件基于 SC20模块、该模块支持4通道 MIPI_DSI、每通道高达1.5Gbps、高清(720p)@ 60fps
    • 我们的团队仔细研究了其他问题、并在 论坛帖子中看到类似的行为。 请查看...

    请注意、我们的团队正在与 Quectel (智能模块制造商)以及我们的 LCD 制造商开展并行工作、因为连接件太多了。

    同时、请查看、如果您能就以下问题提供建议并提供反馈、我们将不胜感激。

    问题:

    • 请告知 convert_init_setup[]所需的参数
    • 请告知内部时序模式-如果您可以提供规格/工具、我们将不胜感激。  
    • 请告知我们接收 ECC 错误的原因。 出现此问题时、是否应将 SN65DSI83的引脚设置为高电平?
    • 请告知我们应检查哪些其他步骤

     谢谢、   

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在挂起功能中、我们在 IC 断电后禁用 PLL

    在 RESUME 函数中、我们启用电源、填写 IC 配置寄存器、然后执行软复位(10ms 后)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想跟进此案例、并询问我们的团队何时可以收到我上周发布的问题的反馈?
    期待您的回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paula

    如何控制 EN 引脚、是否有外部0.22uF 下拉电容器? 请检查并确保您遵循 DSI83初始化序列、如下所示。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的跟进、但我们的团队希望在我发布的案例#  CS0773908中继续私下调查。  

    期待 在案例中与您的团队私下进一步讨论这一点。

    最棒的  

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paula

    请您接受我的友谊请求吗?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、我接受了您的请求、并通过私人邮件联系我们。 让我们继续这里的讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paula、

    好的、让我们转到私人讨论。

    谢谢

    David