This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:无法从两个端口获取输出电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056142/tps65988-not-able-to-get-the-output-voltage-form-both-of-the-ports

器件型号:TPS65988

我们将 TPS65988控制器用于 USB PD 设计。 我们面临的一个问题是、我们没有从两个端口中的任何一个获得任何输出。

我们已将 电路板(TPS65988控制器板)连接到接收 TI 的 EVM 板。 闪存已编程、3.3V 也会传入控制器、并且也会从控制器生成。 PL 指导我们如何继续。

谢谢/ Nilesh Kadam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh、

    您是否为每个电路板配置了适合您要使用的模式的配置 GUI?

    您能告诉我您正在使用的接收器端口吗?

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 拥有正确的配置文件后、我现在能够获得5V 电源、但问题是它获取高达0.9A 的最大电流、然后它跳闸。  我使用了基本配置、其中使用源功能作为具有5V、3A 设置的1 PDO。 您能指导我们如何解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh、

    如果您的系统以传统模式连接、则会发生该响应。

    是否可以附加您的配置文件以供我查看?

    您是否有采用某种方法观察 CC 引脚的 PD 分析器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我们正在尝试的 PFA 配置设置快照。 由于公司政策、我无法上传的 bin 文件。  我将在示波器上 chk CC 线路、 但这些 pins.e2e.ti.com/.../USB-PD-sink-baord.docx 的理想响应是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh、

    如果您已正确配置 C 型灌电流、则应使用所示的设置协商5V/3A PDO。

    此致、

    卡盘