This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:SN65LBC184波形问题

Guru**** 2517860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056251/sn65lbc184-sn65lbc184-waveform-issue

器件型号:SN65LBC184
主题中讨论的其他器件:SN65HVD72

大家好、

当我的客户将 SN65LBC184和 SN65HVD72用于与下面相同的电路时、

当 RS-485开始工作时、它们会发现总线输入/输出 A 和 B 上的波形差异。

SN65HVD72正常波形:

SN65LBC184异常波形(过冲):

您以前是否遇到过此问题? 对此问题有什么看法?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    这看起来像是在初始上电期间 SN65LBC184设置的信号线路中的一点不对称。 这两条线路最初似乎都充电、可能是在驱动器处于活动状态和另一个高阻抗状态时充电。 第二条线(蓝色)通过网络中的端接电阻跟随驱动线路。 我怀疑 SN65HVD72的较新设计具有更对称的启动序列、可为系统提供更清晰的初始转换。  

    • SN65LBC184设置在信号转换期间是否也表现出类似的行为? 还是仅在启动期间出现?
    • 这当前是否会导致客户系统出现问题? 或者他们只是在寻找行为的解释吗?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    它仅在启动期间出现。 客户  只是在寻找行为的解释。 如果可能、您能否提供一些详细的解释? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨  

    SN65LBC184在绝对最大 VCC 范围内运行、但在推荐运行条件下超出此范围。 对于 LBC、VCC 应为4.75V < VCC < 5.25V。  

    SN65HVD72正在正常运行。 数据表中的状态为3V < VCC < 3.6V。  

    我很想知道在建议的工作条件下为 LBC 供电是否会产生任何影响。

    为了澄清这一点、旁路电容器的值是否为10 x 10^4pF = 100、000pF = 0.1uF?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    对于 LBC184、VCC = 5V。 对于 HVD72、VCC = 3.3V。 大多数情况下都没有旁路电容器。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、我们将在2021年11月30日之前返回给您。  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、我们仍在研究这个问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    这种行为似乎是由总线共模的移位引起的、这种移位发生在混合电压总线的交接过程中。 这里发生的情况是、共模从5V/2变为3.3V/2意味着总线上存在共模电流。 流经电缆电感的这种突然电流会在总线的共模中产生较小的电压上升(或下降)。 一旦共模电压达到其新值、此电流停止、电压稳定。 这种情况不会再次发生、直到共模再次发生切换。 由于该噪声不会出现在差分信号中、因此在这段时间内不会对数据的完整性造成影响。  

    请告诉我这是否清楚,如果有任何我可以详述的事情。  

    此致、
    Eric Schott