This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:无中断多路复用器/多路信号分离器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056906/ds110df1610-hitless-mux-demux

器件型号:DS110DF1610
主题中讨论的其他器件: DS110DF410

您好!

我们希望在通信设备的线路卡中使用 DS110DF1610。
但有一些问题希望您能回答:
什么是最大延迟变化?
将输出电位计从一个输入切换到另一个输入时的开关时间是多少?

非常感谢!

方友祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,方

    [引用 userid="371986" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056906/ds110df1610-hitless-mux-demux "] maxim 延迟变化是什么?

    我没有看到任何有关这方面的具体数据、但根据数据表中的以下信息、 变化应小于80ps +器件抖动。

    [引用 userid="371986" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056906/ds110df1610-hitless-mux-demux "]将输出电位器从一个输入切换到另一个输入时的切换时间是多少?[/quot]

    器件交叉点 切换所需的时间非常短、大约为几十微秒。  但是、由于该器件中的交叉点位于 CDR 之前、因此 CDR 需要重新锁定信号。  DS110DF1610数据表中未包含锁定时间、但与 DS110DF410的锁定时间相当。  请在下面查找 DS110DF410数据表的摘录。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的回复和耐心的解释。 您的回复中所附的数据对我们很有用。

    方友祥