This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:EtherCAT 硬件捆绑

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055088/dp83826i-ethercat-hw-strapping

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826EDP83826EVM

你(们)好

我考虑在我的新设计中添加硬件捆绑、而不是仅使用通过串行接口的软件捆绑。

  HW 束带的优势在于、我具有位置限制、这让我很不放心。

    MII 接口应使用哪些硬件搭接。

谢谢

Eduard Kliger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    对于 EtherCAT 配置、我们有一份很好的应用手册 SNLA344A。 有关配置的详细支持信息、请查看。

    关于硬件捆绑与寄存器写入、我们提供捆绑来在每次复位和加电期间将 PHY 设置为特定模式。 本质上、通过将 PHY 设置为运行 RMII 而不是 MII (例如)来更改"默认"状态。 另一个用例是、如果所有可配置的都由自举处理、并且 SMI (MDC/MDIO)是不可能的)。

    对于您的应用、根据 PHY 的模式(基本或增强)、可能会使用多个搭接以确保 MII 模式。 EtherCAT 的其他要点是 FLD 搭接、以及确保通过软件进行奇半字节检测。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我查看文档 snla344a-“How and Why to use the DP83826E for EtherCATRegisteredApplications"(如何以及为何将 DP83826E 用于 EtherCATRegistered应用)

    告诉你真相让我感到困惑。

    在图3-1和3-2中:DP83826处于基本模式("MODE"引脚接地)、并配置为地址01h 和07h。

    • 为什么不使用增强型 MOD? 此模式专用于 EtherCATRegistered等实时应用
    • EtherCATRegistered需要以下自举:启用 Auto-MDIX、启用快速链路中断、启用自动协商。 为什么没有硬件搭接?
    • 我在"DP83826寄存器设置"部分看到这些自举通过串行接口打开。  此选项在基本模式下是否可用? 如果是、基本模式和增强模式之间有何区别?
    • 我看到的另一个问题是地址。 我记得、有人建议 PHY 地址与 ESC 端口号相同、因此大多数应用的地址应为00h 和01h。

     

    请您的支持人员解决这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    我会将其提交给团队进行讨论。 由于感恩节假期、我预计最迟将于21年11月30日收到回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    从通过模式选择启动时起、将 PHY 置于增强模式不存在风险。 根据 PHY 地址、您可以通过在适当的引脚上绑定适当的电阻器来设置 PHY 地址。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 引脚是否需要串行电阻器(33欧姆)或 DP83826EVM 卡中的串行电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    MAC 线路上不需要33 Ω 串行电阻器。 您可以在此处放置一个0欧姆电阻器以供将来调试、也可以完全去除占用空间。  

    此致、

    Gerome