This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:器件 ID 更改

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056826/lmh0397-device-id-change

器件型号:LMH0397

你(们)好

我对 LMH0397有疑问。

"共享寄存器页面"中有一个器件 ID 项

该器件 ID 的值是否会因意外写入寄存器而发生变化?

器件 ID 的寄存器值可能为0x69。

但是、有一个 IC、其值实际上可以读取为0x60、0x68、0x6e。

我认为该器件每次启动时都会将寄存器设置返回到初始值。

这种感觉是否正确?

是否有保存前一个值的寄存器?

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件 ID 寄存器是常数、我们应该从不同的器件读取相同的值。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    我知道器件 ID 永远不会重写
    也就是说、我认为我的器件无法读取正确的值。

    这个问题的答案如何?

    ------------------------------------------------------
    我认为该器件每次启动时都会将寄存器设置返回到初始值。
    这种感觉是否正确?
    是否有保存前一个值的寄存器?
    ------------------------------------------------------

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 设备将在每次重新启动后返回相同的值。

    请参阅编程指南。 还有其他寄存器或寄存器位在每次引导后返回相同的值。

    此致、、Nasser